This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:启动 TPS53679 (CSD95480RWJ)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, CSD95480RWJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990040/tps53679-start-tps53679-csd95480rwj

器件型号:TPS53679
主题中讨论的其他器件: CSD95480RWJ

下午好!

对 TPS53679和 CSD95480RWJ x5pc 的发布/发布感兴趣。

当我第一次打开 CSD95480RWJ 时、它的输出电压是多少?

对两个国家感兴趣:

TPS53679控制器与基本固件缝合/缝合。

2. TPS53679控制器卡在没有固件的电路板上。

Добрый день!  

Интересует старт μ запуск связки контроллера TPS53679 и CSD95480RWJ х5шт。

Какое выходное напряжение на выходе  CSD95480RWJ при первом включении Ω

Интересует 2 состояния:  

контроллер TPS53679 прошит μ зашит базовой прошивкой μ μ A。

контроллер TPS53679 запаян в плату без прошивки。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、所有 TPS53679器件在出厂时都设置了数据表中提到的默认值。 该器件的默认 Vboot 为通道 A 为1.7V、通道 B 为0.9V。您可以通过 PMBus 接口重新编程 Vboot 值、并在需要时将其存储到 NVM 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 可以理解、但芯片描述中没有此类数据(您正在谈论的数据)。

    Спасибо! понятно、но этих данных нет(про которые вы говорите)в описании микросхемы。  

    [引用 userid="112219" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/990040/tps53679-start-tps53679-csd95480rwj/3656781 #3656781"]数据表中提到的值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI.com 上的文档只是首页/描述。 您可以通过电子邮件向 VR [at] list [dot] ti [dot] com 发送完整的数据表、但他们需要与 TI 检查 NDA 状态才能发送数据表。 如果您已经拥有完整文档,则可以在第48页的 PMBus 命令表中将其视为 VOUT_COMMAND 的默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、VR 请求已发送。 不清楚正在采取或不采取哪些行动。

    Matt、告诉我们 Go -控制器的销售与基本固件缝合吗? 例如-   ru.mouser.com/.../TPS53679RSBT

    Спасибо、запрос на VR уже был послан。 Какие то действия выполняются или нет-не ясно。

    Matt、подскажи-контроллеры продаются прошитые базовой прошивкой? здесь например - ru.mouser.com/.../TPS53679RSBT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、按照完整数据表、销售时预加载了 NVM 默认值。 他们应检查您的 NDA 状态。 如果您在一天或两天内没有听到声音,我建议再次对他们执行 ping 操作。