This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:关闭学习功能

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, GAUGEPARCAL, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990083/bq4050-shut-off-learning-feature

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: GAUGEPARCALBQSTUDIO

由于 BQ4050的所有功能、我的公司将其用作我们的主 IC。 但是、我们发现过充电标志开始越来越频繁地被抛出、即使我们的充电过程没有发生任何变化。 我在技术参考手册中做了更多的阅读、发现电池需要循环6次才能使学习生效。 因此、我们想知道、在我们设置完整充电和完全放电参数时、是否有任何方法可以关闭学习功能。 我们希望使用这些参数、而不是让它学习新参数。

我们还在 Battery Management Studio 中看到了一个用于高级校准的位置。 我们是否需要在前6个周期内执行高级校准? 我们实际上只需要一种关闭校准和学习的方法。 我们已经设置了最小和最大电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    监测计将不断学习。 6个周期可在系统外部完成、并仅收集在工作台上。 它们用于建立"EDV"端电压点。 要执行的步骤位于 https://www.ti.com/tool/GAUGEPARCAL。如果您想进行一些调试、您可以在设置选项卡下禁用所有保护功能、以便在不自动停止的情况下使用器件。 这将有助于收集数据、然后正确设置器件。  

    校准有两种类型  

    1)监测校准- 6个周期将使用 GAUGEPARCAL 工具执行此操作。 为了测试精度、额外运行几个周期可能是值得的。  

    2) 2)器件校准。 这是100%关键、因为这将确保监测计读取正确的电流/电压/和温度。 这通过 bqStudio 内的"Calibration"插件来完成

    谢谢、

    Eric Vos