This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:I2C 通信问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983346/bq27z561-i2c-communication-issue

器件型号:BQ27Z561

大家好、

我的客户在 I2C 通信过程中强调了一个奇怪的症状。

它们使用 MCU 的 GPIO 控制 CE 引脚、电压电平为1.8V。

他们发现 BAT 电压是否高于4.1V、I2C 接口将终止。 首次上电期间、电池电压低于4.1V 不会出现问题。

但是、如果它们在 BAT 电压低于4.1V 时首次上电、即使它们缓慢地将 BAT 电压增加至5V、I2C 通信也是正常的。

他们还尝试将 CE 引脚和 BAT 引脚连接在一起进行测试、I2C 通信也不会出现问题。

那么、客户想知道原因吗? CE 和 BAT 之间是否有任何限制?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请提供相同命令的响应、通信波形以及正常和异常操作的 TS 引脚。

    此致、

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    CE 引脚逻辑高电平是相对于电池电压的。 数据表指出了直接最小值。 请遵循以下 CE 引脚逻辑。

    VIH 最大值为0.75*BAT,VIL 最小值为0.25*BAT

    谢谢、

    Eric Vos