请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 大家好、
我的客户在 I2C 通信过程中强调了一个奇怪的症状。
它们使用 MCU 的 GPIO 控制 CE 引脚、电压电平为1.8V。
他们发现 BAT 电压是否高于4.1V、I2C 接口将终止。 首次上电期间、电池电压低于4.1V 不会出现问题。
但是、如果它们在 BAT 电压低于4.1V 时首次上电、即使它们缓慢地将 BAT 电压增加至5V、I2C 通信也是正常的。
他们还尝试将 CE 引脚和 BAT 引脚连接在一起进行测试、I2C 通信也不会出现问题。
那么、客户想知道原因吗? CE 和 BAT 之间是否有任何限制?
谢谢