This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:大小写与函数表不匹配

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23513, UCC23313, UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989703/ucc5320-case-doesn-t-match-with-function-table

器件型号:UCC5320
主题中讨论的其他器件:UCC23513UCC23313

您好!

使用 UCC5320S 时遇到问题。 我想通过 GPIO7控制 MOSFET 的开启和关闭。 MOSFET 由 UCC5320S 驱动。

基准测试结果:

1) 1)当 GPIO7=低电平时、IN+=10V、OUTH = 15V、OUTL = 15V。 (MOSFET 打开)。 这种情况与函数表的第三个组合匹配

2)当 GPIO7=HIGH、IN+=1V、OUTH = 15V、OUTL = 15V 时。 (MOSFET 仍处于打开状态)。 本例与功能表的第一个组合相冲突。 根据功能表、OUTL 应为低电平。 我的想法是对的吗?

下面是我的原理图。 您能否帮助查看 schemaitc、原理图中是否有任何错误?

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否考虑过我们的 UCC23513系列器件? 它们兼容光学输入、因此您无需使用光耦合器。 实际上、我完全不明白您为什么需要它。 您能否通过提供驱动输入的直流电源来验证输入、以验证您是否可以复制真值表?

    我怀疑光耦合器的缓慢上升/下降时间会使我们的输入结构混乱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您的回复和推荐新部件。 我有一个隔离式15V 电源作为栅极驱动器的电源。 但15V 未经稳压、可能会降至14V 或更低。 这就是第一次没有选择 UCC23313的原因。 我看到有一个 B 版本、它是8V UVLO。 但是、在参数滤波器之后、TI.com 上没有显示 UCC23313B。 这对于我的应用应该是可行的、我将在下一版本的设计中考虑它。

    实际上、我使用直流电源检查了 UCC5320真值表。 第一个问题似乎是错误的。 请帮我澄清这一点吗?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    OUTL 只是一个下拉电阻器。  它本身不能很高。 您可能正在测量存储在电路电容中的电压。 如果您添加某种类型的放气电阻器、您应该会看到这将遵循数据表中的真值表。