This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:IN+/-的输入电容

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989953/ucc5350-q1-input-capacitance-of-in--

器件型号:UCC5350-Q1

大家好、团队、

我的客户想知道 IN+/-PINS 的输入电容
输入引脚的典型电容是多少?
请求该信息以检查驱动 IN +/-引脚的 MCU I/O 端口的拉电流/灌电流。

此致、
H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Someno-San、

    输入通常为5pF。