请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 您好 Jessica H.
对延迟答复表示歉意。
由于旧螺纹:977781 (一个电量监测计损坏、另一个提供跳转/错误数据)已锁定、我正在创建新螺纹。
我们仍在观察 SOC 值的突然跳转、因此您可以查看它。
回答您的最后一个问题:您的学习周期看起来不错。 我注意到您的日志中缺少数据、您删除了吗? 我将需要出现错误的日志。
->我们没有从日志文件中删除任何数据。 但是,您能否告诉您缺少哪些数据(特定行/列)? 已重新附加相同的日志文件 e2e.ti.com/.../LC_5F00_Logs.log.zip
谢谢、
Ankit