This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:复习 schmatic

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989601/lmz31707-review-schmatic

器件型号:LMZ31707

你(们)好,先生

您能帮您回顾一下这种风格吗?谢谢

thankse2e.ti.com/.../TI-power-module-replace.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我已经检查了原理图连接并有一条评论。 AGND 引脚不应连接到其电路板上的 PGND、因为该连接在模块内部完成。 第7页的引脚功能表对此进行了说明。 进行此校正后、应将一些外部元件连接到 AGND 引脚网络、而不是 DGND。 建议返回 AGND 的组件包括 连接到 INH/UVLO、SS/TR、RT/CLK、VADJ、STSEL、 OCP_SEL 和 ILIM。

    您能否 帮助提供一些有关如何选择外部组件值的详细信息? 是否使用了 WEBENCH?

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了

    e2e.ti.com/.../TI-power-module-replace_5F00_V2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。 我注意到的一件事是、他们希望为每个器件的 AGND 使用不同的网。 例如 AGND1、AGND2等 他们在设计电路板时可能会注意到这一点。