This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:TPS2420作为 TPS2590的替代产品

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2590, TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989908/tps2420-tps2420-as-replacement-for-tps2590

器件型号:TPS2420
主题中讨论的其他器件:TPS2590

大家好、整个团队

我们的客户目前正在其项目中使用 TPS2590。 但是、由于材料短缺、他们计划使用 TPS2420。

他们看到引脚13和14与每个 IC 的功能不同。 在 TPS2590中、引脚13和14为 GND 引脚、而在 TPS2420中、引脚13和14为 IMON 和 PG。 在这种情况下、最大负载电流约为2A。

它们能否将 TPS2420的引脚13和14连接到 GND? 如果没有、可能的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    是的、它们可以将这些引脚接地、这一点没有问题。

    此致

    Kunal Goel