This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:Vout 短路测试期间 SW 上的负尖峰

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989749/tps54561-negative-spike-on-sw-during-vout-short-test

器件型号:TPS54561

您好,团队

在 Vout 短路测试期间、SW 上存在-9V/2ns 尖峰。 请帮助检查尖峰是否正常。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好吗?您可以分享波形并说明如何在开关节点上完成测量?

    开关节点测量应在低电感回路的情况下完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    波形如下所示。  

    检查测量设置后、可将负尖峰降至-7.5V/5ns。 还可以吗? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在满负载电流下进行的吗?

    您是否使用 Tip & Barrel 方法探测开关?

    这是一个回弹装置、我预计会出现一些振铃。 此振铃量似乎有点过大(请参阅 D/S 中的图38)、请注意、这看起来像是在1A 直流负载下获得的。 在5A 时、振铃振幅将更高。

    此外、您能否共享原理图和布局? 我想看看输入电容器的位置。