This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:使用使能和电源正常信号

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990023/tpsm41625-using-enable-and-power-good-signals

器件型号:TPSM41625

你(们)好  

我想使用此 IC 为 FPGA 供电

我是否可以将使能引脚绑定到下拉电阻器以使输出保持为零,以便仅在连接了先前 IC 的电源正常状态以启用此 IC 时才启用该引脚?

该 IC 的电源正常状态也将用于启用下一个 IC  

此致

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    之前的 IC PGOOD 可能是 TPSM41625 PGOOD 等开漏输出、因此它将具有一个上拉电阻器连接到上拉电压、该上拉电压将与您在 TPSM41625 EN 引脚上添加的任何下拉电阻器形成分压器。 在选择电阻值时、必须记住该分压器、以确保分压器电压高于 TPSM41625的1.75V 最大 EN 上升阈值。 此外、在某些最小 VIN 之前、前一个 IC 不会主动下拉其 PG、因此在启动期间、如果上拉电压在前一个 IC 的输入电源之前上升、由于分压器上拉电压、EN 电压可能会上升。

    我希望我提到的这些注意事项是有意义的。 如果您需要更多有关此方面的输入、了解您计划使用的先前 IC 器件型号、输入电源、上拉电压(及其来源)和上拉电阻器值会有所帮助。