This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:LDO 如何工作

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990091/tps548a29-how-does-ldo-function

器件型号:TPS548A29

您好!

我正在寻找有关 LDO 在此器件中的确切工作方式的更多信息。  数据表提供了一些详细信息、但我想确认这适用于我的应用。  例如、如果我使用的是5V 输入、并且打算使用1.2V 输出@~0.0072A、那么 LDO 是否可以这样做?  请告诉我您的想法、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC LDO 的输出电压固定为4.5V、最小短路电流限制为50mA。  

    LDO 输入为 VIN 引脚。   

    请参阅有关从外部驱动 VCC 和电源启动的第7.3.2节  、www.ti.com/.../tps548a29.pdf