This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:用事件名称&quot 触发的 BQ 熔丝;复位"

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, BQ34Z100-G1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989586/bq78pl116-bq-fuse-triggered-with-event-name-reset

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQ40Z50-R2

尊敬的 TI 工程师:

你好。

最近、我们发现一些电池被保险丝触发、在进入安全历史记录时、事件名称上会显示几个"Reset"、事件值显示"0X0021"。

如何解码它? 当这些安全历史记录报告时、BQ 实际上会发生什么情况?

谢谢你

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    不再支持此监测计。 我不建议在新器件中使用它。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica H:

    你好。

    感谢您的快速回复。

    我是否可以知道 TI 不再支持此监测计的原因? 它是否很快就会过时?

    由于即将推出、我的公司将采用 BQ78PL116进行新设计并尽快投入生产。

    如果 TI 不再支持 BQ78PL116或其已停产、则建议使用任何与 BQ78PL116等效的 IC 来实现有源平衡。

    谢谢你

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    由于该器件已使用、并且发布了多个具有类似功能的其他器件、我们决定集中精力支持这些更新的器件。  没有计划淘汰 BQ78PL116、只需减少对它的支持。

    如果您需要电池平衡、我建议您使用 BQ40z50-R2。  但是 、BQ78PL116不支持集成式电池平衡、因此 我建议使用 BQ34z100-G1。  

    最棒的

    Jessica