This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:PMIC 的功率耗散

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989898/tps650250-power-dissipation-for-pmic

器件型号:TPS650250

您好!

我的设计中使用的是 TPS650250。

1.您能告诉我如何计算 PMIC 的功率耗散吗?

2.当 Vi=5V 和 Vout=1V 时、DCDC1的效率是多少

3.当 Vi=5V 和 Vout=1V 时、DCDC3的效率是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    DCDC1、2和3的效率均可在 数据表的第6.10节中找到、该节根据我们在其中提供的已经过测试的输入电压和输出电压条件进行了近似计算。 热耗散信息也可在数据表的第5页和第6页上找到。 要计算功率耗散、 请使用第6.10节中 DCDC 的效率曲线。 使用 Ploss = Pin - Poout 返回计算输出电容、其中:Poout = Vout x Iout 且 Pin = Vin x Iin。
    IIN =(Vout x Iout)/(Vin x n)、其中:n 是该输入电压、Vout 和 Iout 条件下的预期效率。  

    最棒的

    Emily