This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:芯片损坏

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989242/bq24610-chip-damage

器件型号:BQ24610

您好!

我已开始使用 BQ24610为2节 x5电池的锂离子电池充电、最高可达21V。

问题的本质在于:

我们的系统由外部供电、我们仅使用 BQ24610为电池充电、我们发现、当我们在系统未通电时连接电池时、BQ24610会以某种方式烧坏、因为它停止响应(例如、我们在 VREF 引脚上观察不到3V3)。 似乎存在从电池到系统的反向电流。 当我们使用另一个板时、首先为该板供电、然后连接电池后、它工作正常。 这种"燃烧效应"在 boards.e2e.ti.com/.../Sheet1.SchDoc 的三个电路中发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      有一条通过 HSFET 体二极管到达系统的路径。 您有任何系统负载吗? 您的输入迹线标记为 VBAT。 充电器 IC 的源是什么 VBAT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBAT 是电路板的输入电源电压、BQ24610的输入电源电压为24V。 我们没有任何系统负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将什么用于您的源? 它是铅酸电池吗? 由于未连接 BATDRV、因此看起来与您使用的是 PowerPath 功能不同。 您能描述一下外部供电系统的连接吗?