请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 您好!
我已开始使用 BQ24610为2节 x5电池的锂离子电池充电、最高可达21V。
问题的本质在于:
我们的系统由外部供电、我们仅使用 BQ24610为电池充电、我们发现、当我们在系统未通电时连接电池时、BQ24610会以某种方式烧坏、因为它停止响应(例如、我们在 VREF 引脚上观察不到3V3)。 似乎存在从电池到系统的反向电流。 当我们使用另一个板时、首先为该板供电、然后连接电池后、它工作正常。 这种"燃烧效应"在 boards.e2e.ti.com/.../Sheet1.SchDoc 的三个电路中发生