This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:双端口输出解决方案

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988918/tps2373-dual-port-output-solution

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

您好、先生、

我已经向 客户推荐了 TPS2373 + UCC2897A 解决方案、其输出为12V/10A 120瓦。

但客户状况如下:

双端口802.3bt PSE 为2端口802.3bt PD 供电、PD 端输出每个12V/10A。

该解决方案需要两组 TPS2373? 如何设计、请让我们向您学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!  

    请查看我们的 Beyond BT 应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slva986/slva986.pdf?ts=1612815907629&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    这就是如何将两个 PD 与一个直流/直流转换器配合使用。  

    或者、它们可以使用两个 PD 和两个 DCDC。 这基本上会将两种"标准"设计组合在一起。 它们在输出端组合在一起。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的帮助和回复。 那么、您是指直接并行连接? 对吧? PD 侧的问题。

    PSE 端口将被切断? 此问题是否存在?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、  

    是的、请按照图4所示进行连接。 我们像这样连接它以进行测试。 您可以在第4节中看到实验结果。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师