This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:跳过 LBUCK 和 VOUT 设置分频器

Guru**** 2813785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990078/bq25570-skip-lbuck-and-vout-set-divider

器件型号:BQ25570

你好

我为我的项目设计了索拉充电器、但我没有足够的位置、并且尝试减少 PCB 上的组件、可以跳过用于 VOUT 设置、VOUT 设置、VOUT EN 连接到 GND 的 LBUCK 和电阻分压器。 充电器是否正常工作? 我通过外部转换器使用锂聚合物电池为 MCU 供电、因为有时需要大于300mA 的电流。 是不是可以的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    如果 VOUT_EN 始终接地、您可以在 VOUT 上保留 VOUT_SET 电阻器、电感器和输出电容器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您的快速回复、这对我来说非常好。 祝你度过美好的一天、我现在的一切都很完美。