This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:用于电池平衡的电流

Guru**** 2555640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989946/bq76942-current-for-cell-balancing

器件型号:BQ76942

您好!

我之所以与您联系、是因为我想向您询问一些有关 BQ76942 IC (新 IC)的信息。
我想知道"最大电池平衡电流"的含义是什么
通过单节电池:100mA"写入数据表(第8页)。 :

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76942.pdf?ts=1617008999875&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76942


此外,我想知道是否可以在 ltspice 上模拟电路以进行仿真,我们是否可以使用任何模型?
我目前正在尝试制作 BMS、如果能提供一些建议、我将不胜感激。

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    理论上、单节电池上的电流不应超过100mA、因为内部电池平衡 FET 电阻器通常为~25欧姆。 因此、如果您使用允许的最小电池输入电阻值、则通过内部平衡 FET 的最大平衡电流约为65mA。  

    电池平衡应用报告 https://www.ti.com/lit/an/sluaa81/sluaa81.pdf 中显示了其中一些示例计算

    我们没有用于仿真的模型、但我们也在应用报告中展示了示例波形。

    此致、

    Matt