This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:压降运行

Guru**** 2503665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989958/lmr36015-operating-in-dropout

器件型号:LMR36015

我正在使用 LMR36015B (1MHz)器件。 输出电压设置为5V。 输入电压会发生变化、有时可能会降至5.5V 以下、一直降至4.75V。

在这种情况下、我依赖在压降模式下运行的器件、其中开关频率下降、Toff 最小化、输出电压为输入电压减去导通损耗减去 PWM 占空比损耗、如数据表的第9.4.3和9.4.4节所述。

遗憾的是、我需要使用1MHz 版本的 LMR36015B、因为这是一个成本关键型应用、而400kHz 解决方案的电感器成本和尺寸是不可接受的。

数据表仅包含400kHz 器件的最小开关频率值和典型压降图。 如何计算1MHz 器件的压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishi-San、

    如数据表所述、最大 T-on 为7us 典型值、因此开关 频率将降至约140kHz 的最小值、这对于所有频率版本都是相同的行为。  

    由于您的输出为5V、因此您可以参考数据表上的整体压降特性 VOUT = 5V 图。

    B R

    Andy