This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:OVP 阈值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989779/lm5060-q1-ovp-threshold

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

大家好、

  1. 对于数据表中的 OVP 阈值,在-40lfereC 时是否意味着1.88V ~ 2.12V 在125lfereC 时?
  2. 我的客户发现、如果他在 OVP 引脚上使用高于1.64V (1.88V-0.24V)的分压器打开 Vin、则 LM5060会在启动时锁存输出。
    但这不是预期的那样对吗?  OVP 阈值应高于1.88V。
  3. 如果客户将 VIN 和 OVP 引脚连接在一起、并在与#2相同的电压下导通、 则 LM5060将正常导通 MOSFET。
    我们对这些测试结果感到困惑。

您能给我发邮件吗、然后我可以分享客户原理图供审核、然后我们可以通过邮件进行更详细的讨论。

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如图12所示、OVP 阈值随温度变化很小。  由于工艺 变化、1.88V 至2.12V 的范围很大。

    您能否在启动期间获得以下测试波形

    • VIN、OVP、GATE、计时器  
    • 输出电压、输入电流、栅极、计时器

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    让我让客户提供、感谢您的回复。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK Kai