This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO:与 TPS53679和 TPS53659以及固件的 USB-TO-GPIO 兼容。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989889/usb-to-gpio-usb-to-gpio-compatibility-with-tps53679-and-tps53659-and-firmware

器件型号:USB-TO-GPIO
主题中讨论的其他器件:TPS53679TPS53659

祝你度过美好的一天!
帮助我找出兼容性问题。
有一个 USB-TO-GPIO 编程器、TPS53679和 TPS53659控制器。
请告诉我该软件工程师是否可以了解 TPS53679和 TPS53659控制器。
是否有默认固件文件? 无需处理即可快速固件、从而快速开始工作。
还对这个问题感兴趣-工厂的控制器芯片已经缝合(调优)了吗? 如果您清洗芯片并在电路板上进行进给-控制器将开始工作?

Доброго дня!
Помогите выяснить вопрос совместимости μ A。
есть программатор USB-TO-GPIO、контроллеры TPS53679 и TPS53659。
Подскажите могу ли я этим программатором прошить(настроить)запустить работу контроллеров TPS53679 и TPS53659。
Существуют ли файлы прошивок по умолчанию? для быстрой прошивки без разбирательств、для быстрого запуска работы。
так же интересует вопрос-микросхемы контроллеров с завода поставляются уже прошитые(настроенные)? если запаять микросхемы и подать питание на плату-контроллеры начнут работать?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件与 USB-TO-GPIO 器件兼容、并且在 Fusion Digital Power Designer 软件中也受支持。 这些器件出厂时已编程为数据表中列出的默认值。 在焊接/制造后、它们不会丢失内存。