This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090-Q1:EN 引脚输入电平

Guru**** 2390660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990052/tps40090-q1-en-pin-input-levels

器件型号:TPS40090-Q1

您好!

您能否 确认我对 有关使能引脚电压电平的数据表术语的理解:

  • "启用阈值电压"-高于指定值的电压将启用器件、而低于电压将禁用器件。 为了 保证 启用:VEN>2.5V, 为了保证 禁用:VEN<0.8V。
  • "启用电压能力"-可施加到 EN 引脚的最大电压。

谢谢、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 -是的、没错。 将高于2.5V 的电压拉为启用、将低于0.8V 的电压拉为禁用。 请注意、这并不意味着存在大量的迟滞、只是阈值不是很好地控制。  

    使能引脚可高达16.5V 或 VIN、以较低者为准。