This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:电源管理论坛

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989049/ev2400-power-management-forum

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

我目前使用 HDQ 端口、我需要其他端口之一为不同的固定装置提供相同的输出。 我购买了一个 EV2400板、并一直在使用它进行拼写检查、但是我有另一个固定装置需要添加到该流程中、我想知道我是否可以使用相同的板、但不同的输出来与另一个板协同运行新的固定装置? 如果我必须拔下一个插头并插上另一个插头、这不是问题。

现在、我可以拔下电流固定装置并使用相同的端口、它工作正常、但我想另一个端口需要一个文件才能与 HDQ 配合工作?

我知道我能够使用电路板和不同的端口来获取读数、但是我需要运行不同的程序、因为电路板无法识别正在使用的另一个端口。 请提供建议。

这是 HDQ 端口3使用的当前设置文件

* bqEVSW (bq20zXX)中的自动循环选项需要额外的硬件。 *

自动循环可在2种模式下运行:
-无弛豫时间的自动循环- 1个输出引脚
-具有弛豫时间的自动循环- 2个输出引脚

必须选择"Keep Scanning (保持扫描)"选项以实现正确的自动循环操作。
电池状态在每次扫描时确定并启动自动循环事件。

当使用2个输出引脚时、引脚定义如下
- I2C-VOUT 控制负载
-I2C-SDA (或 HDQ)控制负载

当 I2C-SDA 被用于通信时、HDQ 引脚被取代 I2C-SDA
电量监测计。 "AUTOCAL (自动循环)"菜单包含一个"2 pins (2个针脚)"子菜单、该子菜单会准确显示
哪个引脚用于控制当前所选目标的充电器。

------------------------------------------


(二
无弛豫时间的自动循环- 1个输出引脚
(二

硬件设置:
EV2300 I2C-VOUT (E2-VCC)端子应连接到晶体管/FET 开关
或继电器、用于在信号为高电平(+5V)时将您的负载连接到电池组。
当信号为低电平(0V)时、您的充电器应连接到电池组。

理想情况下、连接的硬件在电压为5V 时从 I2C-VOUT 引脚消耗的电流小于50mA。
最大电流:将导致损坏的电流= 500mA

软件设置:
在“AUTOCycle Options (自动循环选项)”窗口中,将“弛豫时间”设置为零(0)分钟。
除零以外的任何值都将导致不可预测的行为。

------------------------------------------


(二
具有弛豫时间的自动循环- 2个输出引脚
(二

硬件设置:

EV2300 I2C-VOUT (E2-VCC)端子应连接到晶体管/FET 开关
或继电器、用于在信号为高电平(+5V)时将您的负载连接到电池组。
当 I2C-VOUT 端子变为低电平(0V)时、必须断开负载。

EV2300 I2C-SDA (或 HDQ)端子应连接到晶体管/FET 开关或继电器
当信号为高电平(+5V)时、它会将充电器连接到电池组。
当 I2C-SDA (或 HDQ)端子变为低电平(0V)时、必须断开充电器。

I2C-VOUT 引脚将提供5V 电压、连接的硬件消耗的电流不应超过50mA。

必须从外部上拉 I2C-SDA (或 HDQ)引脚。
最大上拉电压= 6V
建议灌电流< 5mA
最大电流:将导致损坏的电流= 40mA (线性稳压器将开始下降)

软件设置:
自动循环窗口上的所有功能均可使用。

放松:
电池组将在电量范围内放松(不充电和不放电)
在自动循环窗口中指定的时间。 此时间以分钟为单位指定。

使用张弛功能时、自动循环将记住电池组正在运行
即使在停止后也要放松,并跟踪经过的时间。
要强制自动循环重新启动、请手动更改至少1个引脚的状态。
在开始自动循环之前、如果两个引脚都为低电平、则之前的弛豫周期
自动循环将继续放松、直至该时间段结束。
重新启动 EVSW 以强制自动循环复位。
------------------------------------------
联系信息:Shirish Kavoor、Texas Instruments

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    从 EV2400的角度来看、这应该是可行的、但我需要确认我们的软件工具可以支持这一点。 我一定会跟进。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与,让我们的住宿一直很棒!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    根据我们的 EVSW 专家的说法、"在单个 EV2400上、只有1个端口配置为进行 HDQ 通信。 对于自动循环、可从 HDQ 或 I2C 端口选择 GPIO 引脚。" 因此、您需要拔下一个插头、然后插入另一个以进行监测计通信。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你年轻杰西卡的最棒的早晨

    感谢您抽出宝贵时间、期待在启动流程时获得庆祝体验!!  

    感谢您的观看、

    赠款 M.