This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:抖动

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989848/ucc24612-dithering

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC28782

大家好、TI 团队、

在上一篇文章中、UCC24612据说与 UCC28782结合不良。
这是否意味着您不能同时使用它?
此外、它是否可以与初级侧的另一个 IC 结合使用以实现抖动?
例如、与具有3.9kHz 抖动功能的 QR_IC (在 SEMICONDUTOR 上制作的 NCP1342)组合如何?

Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tetsu,

    我相信 UCC24612可与 NCP1342一起使用,从 EMI 抖动侧来看,UCC28782 EMI 抖动频率为23khz,抖动振幅为120mV,因此峰值电流变化速度很快,这可能会由于70%的先前关断时间限制导致 SR 丢失脉冲。 但对于 NCP1342,抖动频率仅为3.9khz。 您能否检查抖动振幅?  但我想电流变化速度比 UCC28782慢。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaden。

    感谢你的答复。

    NCP1342抖动期间的 CS 引脚波动为61mV。
    影响似乎很小、因此我想尝试 UCC24612。

    谢谢。