Other Parts Discussed in Thread: TPS62743
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62743 您好!
我看到 在将 TPS62743切换到 PFM 模式时、低负载效率得到了提高。
如何影响输出纹波电压? 您能否提供 PWM 和 PFM 中纹波电压曲线的比较。
谢谢、此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据 表中的图9-15和9-16显示了 PWM 和 PFM 模式之间的差异。
为了更好地了解运行模式、请查看 数据表中的第8.3.1和8.3.2节。
此致、
Davor
您好!
对于该器件、没有 PWM 到 PFM 转换的数据、反之亦然。
但本应用手册详细 介绍了 DCS 控制带来的平滑过渡: 高效、低纹波 DCS-Control 可提供无缝 PWM/省电转换
此致、
Davor