This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:TPS54302

Guru**** 2528770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS54308, TPS54202, TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989810/tps54302-tps54302

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件: TPS54308TPS54202TPS56339

大家好、

我们遇到的问题是高输出纹波电压、约为150mV;

下面是我们的设计:

电感器 Pn: SRP5030T-3R3M;

输出电容 Pn: CC0603MRX5R5BB226

它的规格:

uin=15V;Vout=1.2V;Iout_max = 1A;Ityp = 650mA;imin=20mA; URIPPLE_max=25mVp-p

我们的结论:
1) 1) TPS54302可通过实施脉冲跳跃模式(高级 Eco-mode)在轻负载时实现低问题电流和最大效率。 在此模式下、开关频率降至~60kHz、从而在负载0-1A 时产生~150mVp-p 的高纹波电压。 当负载>=1.2A 时、PSU 以 CCM 模式运行、Fsw~400kHz、低纹波电压~25mVp-p、但它不属于用例。

2)在  WEBENCHRegistered 电源设计器中对 TPS54302上的降压转换器进行建模  后, 会产生有争议的结果...

2.1) I_LOAD = 625mA  
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign51_5F00_Steady-State_2D00_625mA_5F00_10mVpp.pdf 
URIPPLE = 8.1mVpp、但在实际设计中纹波更高。 第"工作值"条中的报告具有纹波电压值

2.2) I_LOAD=25mA  
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign51_5F00_Steady-State_2D00_25mA_5F00_80mVpp.pdf
第"工作值"条中的报告没有纹波电压值、为什么? (但它来自 Vout 波形、如下所示)。

3) 3)将 PSU 控制器更改为 TPS54308、TPS54308是在轻负载条件下以强制连续导通模式(FCCM)运行的特色、因此问题得以缓和。 在负载范围0 - 1A 内、纹波电压<=25mVp-p。 但是、借助该解决方案、我们在20mA 轻负载下会损失过多的输入功率(在所谓的待机模式下)

4) 4)我们还尝试了 TPS54202、TPS54202 进入 ECO 脉冲跳跃模式的阈值较低- 0.3A。 在 ITYp=650mA 和 IMIN=20mA 时测量的纹波电压分别为21mVp-p 和25mVp-p。 这可能是一种解决方案、但我们不确定在某些 Iload 条件下转换器的稳定性是否会丢失、并且纹波将超出范围(继续测试)。

我们的问题:

  1. 在上述条件(uin=15V;uout=1.2V;ILOAD=0 - 1A)下运行时、TPS54302和 TPS54202是否存在与高输出纹波电压或稳定性有关的已知问题?
  2. 我们如何在20mA - 1A 的负载范围内获得不超过25mVpp 的输出纹波电压?
  3. 如果不是、您能否推荐在轻负载下具有高效率的替代器件、最好是引脚2引脚兼容 IC (所谓的 ECO 模式)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅下面的输入内容。

    由于频率下降以保持高效率,因此 ECO 模式纹波比 FCCM 模式大是合理的。  

    2.请确保使用最接近的环路测量纹波值。 Webench 数据(纹波)只能作为参考,因为有很多项目可能会影响纹波结果,如 寄生 L/C  

    3.您可以再添加一个22uf Cout,以检查是否可以提高纹波性能。  

    4. tps54x02的高输出纹波电压没有任何已知问题。

    如果负载暂态的变化幅度为20mA-1A,则 ECO 模式器件可能很难保持纹波< 25mV,因为将 ECO 模式更改为 CCM 模式需要一些时间。  

    6.对于替代器件,您可以尝试 TPS56339与 TPS54302引脚相同。  

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    非常感谢您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我将首先关闭此帖子。 如果需要进一步的支持,请告诉我。

    BRS、

    年轻