This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61080:短路电流

Guru**** 691310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989396/tps61080-short-circuit-current

器件型号:TPS61080

大家好、

我有一个来自使用 TPS61080进行设计的客户的问题。  他们希望将该器件配置为6V 输入和19V 输出、标称电流消耗为120mA。

 他们 的问题是 ISC (短路电流)具有1A 至2.2A 的宽范围。  这种短路电流估计值能否根据它们的使用方式更精确一点?

他们在挑选能够处理的扼流圈时遇到问题、他们发现的最好电流为1.9A。

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    使用哪种电感器电流? 1.9A 是 RMS 电流或饱和电流。 许多电感器具有软饱和特性。 短时间内高于饱和电流的电流是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的支持!  我已将此事转发给客户、他们的回答如下:

    在以下条件下,更多指定为“额定电流”:

    1. 当对产品施加额定电流时、由自生热引起的温升应限制在最大40°C  
    2. 在125°C 时从85°C 以上降额至50%。

    它的直流电阻为0.08欧姆、因此我想它在一段时间内将耗散0.32W。

    可能以最高60°C 的温度运行。

    我们是否有任何基于这些规格的建议?

    此致、

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    我不是很理解这些问题。 但是、如果环境温度仅为60C、我认为可能会有高于额定值的电流、只需将温度限制在125C 以下即可。  

    短路电流仅持续一小段时间、电感器中可能没有明显的温升。 请在实际电路中检查这一点、因为 PCB 布局会对热性能产生很大影响