请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61080 大家好、
我有一个来自使用 TPS61080进行设计的客户的问题。 他们希望将该器件配置为6V 输入和19V 输出、标称电流消耗为120mA。
他们 的问题是 ISC (短路电流)具有1A 至2.2A 的宽范围。 这种短路电流估计值能否根据它们的使用方式更精确一点?
他们在挑选能够处理的扼流圈时遇到问题、他们发现的最好电流为1.9A。
提前感谢您的支持!
Errol