This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:LMR36015-Q1

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989638/lmr36015-q1-lmr36015-q1

器件型号:LMR36015-Q1

大家好、  

我们在调试 LMR3605-Q1期间发现了一个大问题、 因为理论上、输入电压应等于输出电压、对吧? 但是、当我们将输入电压升高到16V 时 、输出电压不能更高。  系统原理图如下所示:

请在紧急情况下帮助我们。

谢谢、

EnnfuScientific 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目标输出为5V, 当输入电压升至16V 时,输出电压不能更高是什么意思? 请上传波形。

    B R

    Andy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好 、谢谢您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andy、我的问题可能会让您感到困惑、我是说、

     我们的目标输出为5V、但现在无法 输出5V、当输入电压为16V 时、 仍为16V 输出。  如果输入电压为17V、则输出电压仍为16V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xue:

    外部组件的位置很好。

    这是2层 PCB 吗? VCC 电容器接地和 AGND 引脚如何路由到 PGND? 它们应使用短布线方式进行连接。

    B R

    Andy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 是的、两层 PCB 板 PGND 和 AGND 必须足够短?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 否则、电源将无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      • 我用电线实现了最短的路径连接、但仍然是一样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 电容为 HS 和 LS 驱动 器提供瞬态电流、这些电流从 PGND 返回 AGND、因此走线应短接以避免 IC 检测到噪声电压。

    请尝试使用短跳线将 AGND 连接到 PGND、以查看输出调节是否得到改善

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试以下操作:

    1、取下 C16 1000uF 电容器

    2.仔细检查反馈电阻值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • C16未焊接在使用中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 问题已经解决。 芯片型号错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy、这个问题正在得到解决。