This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:电池保护电压

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989677/bq25895-battery-protect-voltage

器件型号:BQ25895

尊敬的团队:

以下是我的客户对 BQ25895的两个问题:

1、数据表中的 VBAT (DPL)为2.5V、 这是否意味着当电池电压低于该值时会触发保护? 可以调节电压吗?

2.如果电池被开关电源的输出所取代,充电器将会发生什么情况?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin、

    如果只有电池存在并且电压高于耗尽阈值、BATFET 将打开并将电池连接到系统。 当电池低于电池电量耗尽阈值时、BATFET 关闭以退出补充模式。 电池电量耗尽阈值在内部是固定的。

    2.只应将电池连接到 BAT 引脚。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的解释。

    Colin。