This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:反相电源

Guru**** 2391025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, LMR16020, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987567/tps54260-inverting-power-supply

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件: LMR16020TINA-TI

您好、支持团队、

我们希望使用  TPS54260作为负电源、如下所示应用手册。

https://www.ti.com/lit/an/slva317b/slva317b.pdf?ts=1616286098056

TPS54260能否支持反相电源?

我们将尝试在 Tina TI 对其进行仿真。

是否可以使用 Tina TI 来仿真此类反相电源电路?  

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirokazu

    LMR16020是此转换的更好选择。

    如果 TINA 不起作用、请尝试 PSPICE。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安迪-圣

    感谢您的回复和建议。
    但请回答我在上一帖子中的以下问题。
    TPS54260能否支持反相电源?
    是否可以使用 Tina TI 来仿真此类反相电源电路?

    关于您的 LMR16020建议、
    为什么推荐 LMR16020?
    LMR16020的仿真模型是否支持反相输出电路?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Hirokazu

    TPS54260可 支持反相电源。 您可以尝试使用 TINA 来仿真电路、因为 TPS54260具有 TINA 模型。

    与 TPS54260相比、LMR16020是具有更好功能的新一代转换器、但它仅具有 PSPICE 模型、  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安迪-圣

    我使用 TINA TI 将电路仿真 为 TPS54260 。

    但我无法很好地进行模拟。

    您能否  向我展示如何使用 TINA 作为 TPS54260来模拟反相电源?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niu、

    输入范围、Vout、负载电流和 Fsw 是多少? 您可以上传 TINA 文件吗?

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安迪-圣

    输入= 24V 输出=-6V 负载= 0.03A FSW=1000kH

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安迪-圣

    输入= 24V 输出=-6V 负载= 0.03A FSW=1000kH

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niu、

    对于 fsw=1MHz、RT 电阻器 R6应为115K、此处1.15K 太小。

    L1也太大、47uH 是良好的起点、C4可以是47uF 作为起点、还在输出上添加1K 虚拟负载。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安迪-圣

    感谢 您的回复。

    我使用此公式  计算电感器值。

    ILavg = Iout/(1-D)  、  L=Vin×D/(fsw×ILavg×0.25)

    当输出电流较小时,电感较大。

    可以使用小型电感器吗?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安迪-圣

    感谢 您的回复。

    我使用此公式  计算电感器值。

    ILavg = Iout/(1-D)  、  L=Vin×D/(fsw×ILavg×0.25)

    当输出电流较小时,电感较大。

    可以使用小型电感器吗?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niu、

    公式针对 CCM 运行、如果使用小负载电流计算电感器很大、考虑到输出短路条件、电感器尺寸也很大、因此对于60mA 负载电流、最好设计 DCM 运行的电路。  

    另一方面、大电感器和小输出电容器使降压/升压转换中的环路补偿设计变得困难、您可以在 TINA 仿真中对其进行比较。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安迪-圣

    我将 通过电子邮件而不是 Niu-San 向您发送 Tina-TI 文件。

    请您复查一下吗?

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    我将通过电子邮件向您提供最新信息。

    因此、我将首先关闭该线程。

    B R

    Andy