This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400EVM-678:使用不带 USB 连接的 EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988290/tps65400evm-678-using-evm-without-usb-connection

器件型号:TPS65400EVM-678
主题中讨论的其他器件:USB2ANYTPS65400

您好!

我最近购买了 TPS65400EVM 电路板、用于为雷达系统供电。 我希望能够对电路板进行一次编程、然后使其在启动时运行、而无需将电路板连接到计算机/USB2ANY 插头。 但是、我在使其正常工作时遇到了困难-当我通过 GUI/USB 连接到电路板后、电路板似乎只打开电压输出。 是否有任何方法可以将电路板配置为在启动时不进行编程/连接到 USB 的情况下运行?

谢谢、

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    首次对 EVM 进行编程时、请单击 STORE_DEFAULT_ALL、这样 您就可以使其在启动时运行、而无需将电路板连接到计算机。  我无法在此处附加图片。 如果找不到 STORE_DEFAULT_ALL、请告诉我。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby、

    感谢您的回答。 我一直使用此按钮来保存寄存器、但它没有解决问题。 它似乎将寄存器保存到非易失性存储器中、因为电路板会从启动到启动保留其配置;但是、在我从计算机上的 PI-Commander 连接到电路板之前、Vout 电源似乎不会被激活/启用。

    为清楚起见,以下是我曾尝试和观察到的情况:

    1. 当我通过向 Vin 施加12V 电压来开启电路板而不连接到计算机时、立即(注意:我将 USB2ANY 插入电路板、但拔下 USB -这是否是我的问题? 我明天将尝试查看)、从我用于测试的台式电源流入电源的电流约为10mA、并在万用表上测试每个电压电源输出读数为0V。
    2. 一旦我从 PI-Commander 连接到电路板、电流就会增加到50-70mA (具体取决于我在上次启动时如何配置电路板)、并且电源根据万用表显示正确的电压。 电压电源未连接到任何负载。
    3. 我可以使用 GUI 修改电路板的配置、并根据发出的命令按预期做出响应、当我更改 Vref 的值时、电压输出会发生变化。 当我按下 STORE_DEFAULT_ALL 按钮时、电路板软复位、当它重新启动时、它保持相同的配置。  
    4. 一旦电路板断开连接并关闭、当我将12V 电压重新施加到 Vin 以打开电路板时、它会返回仅牵引10mA、并且在使用万用表进行测试时、每个电源都提供0V 电压。

    我已经在 GUI 中使用了一些配置设置、并检查了原理图、以查看是否有跳线或需要放置的东西、但到目前为止还无法解决问题。

    我希望这澄清了我的问题。 请告诉我是否可以提供更多信息或更清楚。 再次感谢您的帮助!

    -Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的清晰描述! 首次编程后重新启动 EVM 时、请确保 USB2ANY 未连接到 EVM。 请告诉我它是否仍然不起作用。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    我认为我发现了这个问题、但不知道如何解决。 基本而言、每个开关使能引脚(EN1、EN2、EN3、EN4)需要偏置为高电平才能使电源导通。 我当时的假设是、如果保持悬空、内部上拉电阻器会使这些电源保持开启状态。 但是、我观察到、在启动时、我必须先将它们连接到 GND、然后让它们悬空、然后电源开始运行。 我是否需要执行此操作的某件事?

    -Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby、

    只是想为您提供更新。 我认为这个问题是由我对电路板做了一些修改引起的。 我们尝试在每个电源上获得10V 的输出电压(由于 Vin=12V、该电压处于0.9Vin 范围内)。 为此、我用18k 和2.2k 电阻器替换了构成基准电压分压器的板载电阻器、并将每个电源上的 Vref 设置为1.08、得出的值约为10V。 这是问题开始的时候。 我在 Vref 设置为0.6V 的情况下测试了电源、虽然这显然不能提供我需要的电压、但在我不连接到计算机而重新启动电源时、它确实会保持设置。 同样、我使用未经修改的电源(所有电阻器与出厂时相同)对此进行了测试、也没有任何问题。

    我觉得奇怪的是、通过更换电阻器并将电压电源电平更改为某个点、除非我使用计算机对电源进行编程、否则电源将不再工作。 您知道这种情况的发生原因吗?

    谢谢、

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    升级后、我不知道如何在 E2E 上插入图片。

    当 EVM 通电时、EN 引脚可保持悬空。 您是否曾尝试  过未更改 EVM 的所有参数和设置的情况、以查看 EN 引脚是否需要先连接到 GND、然后保持悬空? 由于在我们的实验中、当我们使用 EVM 时、我们不必首先将 EN 引脚连接到 GND、然后让它们悬空以使 EVM 正常工作。 我们让 EN 引脚悬空、EVM 在通电后表现良好。

    有一页是 GUI 中 TPS65400的简化电路。 在页面上、您可能会看到每个通道的电阻分压器。 您是否会更改电阻器、使其与您在电路板上使用的电阻保持一致?

    之后、根据需要更改电压基准和其他设置(执行所有设置时、请确保 EVM 已通电)。

    所有设置准备就绪后、立即单击 Apply Changes and STORE_DEFAULT_ALL (确保 EVM 已通电)。  

     最后、让 USB 断开与 EVM 的连接。 打开 EVM 电源以查看其是否正常工作。  

    如果它仍然不起作用、请告诉我。 我将在我们的实验中尝试找到发生的情况。 非常感谢!

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby、

    电路板工作正常、无需将 EN 引脚驱动至 GND (即、我可以将其保持悬空)、此时:

    • 即使电阻器已更改、Vref 值也会设置为0.6  
    • 我使用任何 Vref 值(我尝试使用的值高达1.09)、并使用默认电阻器

    该问题仅在经过修改的电阻器以及 Vref 足够增大时才会出现。

    我已经尝试更改 GUI 中的电阻器值、但据我所知、这只是计算预期输出电压的便利工具。 它未解决问题。

    如果您能够对其进行测试并查看是否可以重复此问题、这将非常有用。 参考:

    • 我已将 R3、R8、R13和 R18替换为18k Ω 电阻器
    • 我已将 R5、R10、R15和 R21替换为2.2k Ω 电阻器
    • 我已将每个电源的 Vref 设置为1.08V (+-0.01V 以尽可能接近10V)
    • 我的输入电压为12V

    如果您需要更多信息、请告诉我。 非常感谢您的帮助!

    -Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    明白了。 我将在我们的实验中尝试一下。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russel  

    一些意见:  

    这个问题是否与 VIN 电压有关? 如果将输入电压增大到15V、仍然存在此问题?  

    2.您能否拍摄 EVM 设置的图片?  

    3.您正在使用 PI 指挥官或 Fusion 对 IC 进行编程?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    我认为它与 Vin 有关。 我忘记在上一篇文章中提到-我尝试了15V 至 Vin、但没有遇到问题。 遗憾的是、这对我们不起作用、因为我们目前仅使用12V 电源、并且具有所需的10V 输出。

    我正在使用 PI Commander。

     附件是电路板的照片。 请告诉我、如果信息不够丰富、我可以在必要时再拍一张照片。

    -Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供相关信息。 我们尝试重复此问题。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在实验室中对 EVM 进行了实验、但我无法重复该问题。 下面是我尝试过的:

    1.将 USB2ANY 与 PC 和 EVM 连接、打开 GUI 并为 EVM 加电(负载电流为0A)。

    2.check 每个通道的初始输出和每个通道都运行良好。

    3.change R18至17.8k Ω(我在实验中没有18k Ω)、R21至2.2k Ω。 然后使用 USB2ANY 将 EVM 与 PC 重新连接并加电以检查通道4的输出(此处参考电压为0.8V)。  

    4.change 将 CH4的电压基准更改为1.08V、并查找更改为10V 的输出。 然后存储寄存 器(有时我无法一次保存寄存器,因此我单击 STORE_DEFAULT_ALL 两次以确保寄存器已更改)。 之后、我断开 EVM 与 USB2ANY 的连接并重新加电。 通道4的输出仍然是我想要的10V。

    5.change  R3、R8和 R13至17.8k Ω 电阻器、 R5、R10 和 R15以及2.2k Ω 电阻器。  然后使用 USB2ANY 将 EVM 与 PC 重新连接、并加电以检查 CH1、2和3的输出(此处参考电压为0.8V)。

    6.change 将 CH1、2和3的电压基准更改为1.08V、并查找更改为10V 的输出变化。 然后存储寄存器。  之后、断开 EVM 与 USB2ANY 的连接并重新加电。 CH1、2和2的输出 仍然是我想要的10V。

    那么、在为 EVM 加电时、您会告诉我每个通道的负载电流是多少? 谢谢!

    BR

    Ruby