主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 TPS65400
您好!
我最近购买了 TPS65400EVM 电路板、用于为雷达系统供电。 我希望能够对电路板进行一次编程、然后使其在启动时运行、而无需将电路板连接到计算机/USB2ANY 插头。 但是、我在使其正常工作时遇到了困难-当我通过 GUI/USB 连接到电路板后、电路板似乎只打开电压输出。 是否有任何方法可以将电路板配置为在启动时不进行编程/连接到 USB 的情况下运行?
谢谢、
Russell
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我最近购买了 TPS65400EVM 电路板、用于为雷达系统供电。 我希望能够对电路板进行一次编程、然后使其在启动时运行、而无需将电路板连接到计算机/USB2ANY 插头。 但是、我在使其正常工作时遇到了困难-当我通过 GUI/USB 连接到电路板后、电路板似乎只打开电压输出。 是否有任何方法可以将电路板配置为在启动时不进行编程/连接到 USB 的情况下运行?
谢谢、
Russell
Ruby、
感谢您的回答。 我一直使用此按钮来保存寄存器、但它没有解决问题。 它似乎将寄存器保存到非易失性存储器中、因为电路板会从启动到启动保留其配置;但是、在我从计算机上的 PI-Commander 连接到电路板之前、Vout 电源似乎不会被激活/启用。
为清楚起见,以下是我曾尝试和观察到的情况:
我已经在 GUI 中使用了一些配置设置、并检查了原理图、以查看是否有跳线或需要放置的东西、但到目前为止还无法解决问题。
我希望这澄清了我的问题。 请告诉我是否可以提供更多信息或更清楚。 再次感谢您的帮助!
-Russell
尊敬的 Ruby:
我认为我发现了这个问题、但不知道如何解决。 基本而言、每个开关使能引脚(EN1、EN2、EN3、EN4)需要偏置为高电平才能使电源导通。 我当时的假设是、如果保持悬空、内部上拉电阻器会使这些电源保持开启状态。 但是、我观察到、在启动时、我必须先将它们连接到 GND、然后让它们悬空、然后电源开始运行。 我是否需要执行此操作的某件事?
-Russell
Ruby、
只是想为您提供更新。 我认为这个问题是由我对电路板做了一些修改引起的。 我们尝试在每个电源上获得10V 的输出电压(由于 Vin=12V、该电压处于0.9Vin 范围内)。 为此、我用18k 和2.2k 电阻器替换了构成基准电压分压器的板载电阻器、并将每个电源上的 Vref 设置为1.08、得出的值约为10V。 这是问题开始的时候。 我在 Vref 设置为0.6V 的情况下测试了电源、虽然这显然不能提供我需要的电压、但在我不连接到计算机而重新启动电源时、它确实会保持设置。 同样、我使用未经修改的电源(所有电阻器与出厂时相同)对此进行了测试、也没有任何问题。
我觉得奇怪的是、通过更换电阻器并将电压电源电平更改为某个点、除非我使用计算机对电源进行编程、否则电源将不再工作。 您知道这种情况的发生原因吗?
谢谢、
Russell
你(们)好
升级后、我不知道如何在 E2E 上插入图片。
当 EVM 通电时、EN 引脚可保持悬空。 您是否曾尝试 过未更改 EVM 的所有参数和设置的情况、以查看 EN 引脚是否需要先连接到 GND、然后保持悬空? 由于在我们的实验中、当我们使用 EVM 时、我们不必首先将 EN 引脚连接到 GND、然后让它们悬空以使 EVM 正常工作。 我们让 EN 引脚悬空、EVM 在通电后表现良好。
有一页是 GUI 中 TPS65400的简化电路。 在页面上、您可能会看到每个通道的电阻分压器。 您是否会更改电阻器、使其与您在电路板上使用的电阻保持一致?
之后、根据需要更改电压基准和其他设置(执行所有设置时、请确保 EVM 已通电)。
所有设置准备就绪后、立即单击 Apply Changes and STORE_DEFAULT_ALL (确保 EVM 已通电)。
最后、让 USB 断开与 EVM 的连接。 打开 EVM 电源以查看其是否正常工作。
如果它仍然不起作用、请告诉我。 我将在我们的实验中尝试找到发生的情况。 非常感谢!
BR
Ruby
Ruby、
电路板工作正常、无需将 EN 引脚驱动至 GND (即、我可以将其保持悬空)、此时:
该问题仅在经过修改的电阻器以及 Vref 足够增大时才会出现。
我已经尝试更改 GUI 中的电阻器值、但据我所知、这只是计算预期输出电压的便利工具。 它未解决问题。
如果您能够对其进行测试并查看是否可以重复此问题、这将非常有用。 参考:
如果您需要更多信息、请告诉我。 非常感谢您的帮助!
-Russell
你(们)好
我在实验室中对 EVM 进行了实验、但我无法重复该问题。 下面是我尝试过的:
1.将 USB2ANY 与 PC 和 EVM 连接、打开 GUI 并为 EVM 加电(负载电流为0A)。
2.check 每个通道的初始输出和每个通道都运行良好。
3.change R18至17.8k Ω(我在实验中没有18k Ω)、R21至2.2k Ω。 然后使用 USB2ANY 将 EVM 与 PC 重新连接并加电以检查通道4的输出(此处参考电压为0.8V)。
4.change 将 CH4的电压基准更改为1.08V、并查找更改为10V 的输出。 然后存储寄存 器(有时我无法一次保存寄存器,因此我单击 STORE_DEFAULT_ALL 两次以确保寄存器已更改)。 之后、我断开 EVM 与 USB2ANY 的连接并重新加电。 通道4的输出仍然是我想要的10V。
5.change R3、R8和 R13至17.8k Ω 电阻器、 R5、R10 和 R15以及2.2k Ω 电阻器。 然后使用 USB2ANY 将 EVM 与 PC 重新连接、并加电以检查 CH1、2和3的输出(此处参考电压为0.8V)。
6.change 将 CH1、2和3的电压基准更改为1.08V、并查找更改为10V 的输出变化。 然后存储寄存器。 之后、断开 EVM 与 USB2ANY 的连接并重新加电。 CH1、2和2的输出 仍然是我想要的10V。
那么、在为 EVM 加电时、您会告诉我每个通道的负载电流是多少? 谢谢!
BR
Ruby