This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:如何选择 CCOMP?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989754/tps61087-how-to-choose-ccomp

器件型号:TPS61087

大家好、团队、


我想在项目中使用 TPS61087。
以下是我的应用:
VIN:3.0~3.6V
输出电压:4.65V
输出电流:最大0.8A

CCOMP 是否可以等于820pF?

在数据表第14页:
kΩ RCOMP < 120 μ F 且 CCOMP > 820pF、与上述公式的结果无关。

我的理论计算 RCOMP 为44K。 我选择 RCOMP =45.3K。
如何选择 CCOMP?  C=820PF 是否正常?

您能否帮助查看所附的 sch、请给出您的建议。

感谢您的支持。
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以在此设计中使用 Ccomp=820pF。