This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A:LM25085A

Guru**** 2635625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989461/lm25085a-lm25085a

器件型号:LM25085A
主题中讨论的其他器件:LM25085LM5085

您好!

我在该芯片中设计为在8A 时将18V 转换为12V。 我使用的电源设计器为我提供了10K 和806欧姆的反馈网络、如图所示。

如果我使用了数据表中的公式:

输出电压应为16.8V 而不是12。  如果我求解 Rfb1、为了获得12V 电压、我应该有一个1.162K 电阻器。  这就是我在认为电源设计人员有缺陷时设计的。  但电压约为10V。   

上面是我的原理图、我没有使用 C1、C2、R3网络来改善纹波、我的输出电容器是陶瓷电容器。  我确实有相当大的纹波(620mV)、当我将100uF 钽电容器降压时、纹波会降至大约320Ohm、因此您似乎需要一点 ESR 来降低纹波 、但您能否解释一下输出电压为什么会关断?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    它可能是功率级设计器中的基准电压-我将进行检查。 同时、请使用 LM25085快速入门计算器(可从产品文件夹下载)进行组件选择。 使用 陶瓷输出电容器时、建议使用3类纹波注入电路、因为控制 器需要与 SW 节点电压同相的三角纹波。 陶瓷电容器提供90度的正弦纹波相移。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。  我错过了规格表中的 ESR 要求、但我使用了一些 ESR 技术、并且我的纹波针对此应用进行了足够好的清理。  当折射电压被分类时、我也可以尝试一下。  感谢快速响应、尤其是在一个美好的周六下午!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、John。 只需确保 FB 处的电压纹波为三角形。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您是否会检查 Vref 和相关方程、以像您提到的那样设置输出电压。 这更多地是与电容器一起产生的纹波顺便说一下是三角形的问题。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    请注意、LM5085和 LM5085A 使用不同的基准电压(1.25V 与0.9V)。

    确保使用正确的数据表和方程式。

    -奥兰多