This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:无法充电或放电

Guru**** 1827890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989478/bq40z60-unable-to-charge-or-discharge

器件型号:BQ40Z60

大家好、TI 社区!

我有 两 个 BQ40Z60评估板(BQ40Z60EVM)、并且下载了相应的 TI 电池管理器软件。 对于其中一个电路板(电路板1)、FET 正在工作、我能够切换充电/放电命令。 对于第二个(电路板2)、情况并非如此、我无法充电/放电。 没有 标记安全问题寄存器、因此此时我不确定电路板2上会出现什么问题。 非常感谢您的帮助!

我已附加配置文件以供参考: e2e.ti.com/.../conf.gg-_2800_1_2900_.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:  BQ40Z60上 CHG 引脚(引脚32)的输出为7.54V、在 R10处测量。 输入电压为15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    电路板是否正常工作、然后停止工作、或者电路板是否从未工作?  两个电路板的设置是否完全相同? 您是否注意到其他任何东西是否停止工作?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的回复。 除了可能存在一些制造偏差外、两个电路板都应该相同。 电路板之间的设置也相同。  

     到目前为止、该板上的 FET 无法切换。 我们确实替换了 Q2和 Q3并对 bq40z60进行了回流焊、但在所有步骤之间和之后观察到了相同的行为。

    我们不确定下一个最佳的故障排除步骤是什么。 请告诉我们您的想法!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    如果您执行了 ABA 交换并确认它是 bq40z60、则可能是由于 ESD 而损坏、我们在原型设计过程中有时会看到 ESD、但这种情况并不常见。  

    此致、

    Wyatt Keller