This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:I2C 通信冻结

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989691/bq76920-i2c-communication-freeze

器件型号:BQ76920

您好!

我无法通过 I2C 与 BQ76920通信。 IM 使用 Arduino MEGA 2560进行通信。 我第一次尝试沟通时、我关闭了 Arduino 的内部上拉、但我不知道 Arduino 在板上增加了10千欧外部上拉。 因此、它通过10K 外部上拉电阻器将5V 输入到 SDA、SCL... 之后、我制作了 I2C 电平转换器、但当我连接 Arduino 通信自由时。 SD 低、SCL 在1.2V 时被吸入。 我将电阻推至接地 SCL=150欧姆、SD=2KOhms。 您认为 I2C 引脚偏斜了吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更换电路板上的器件可能是一个好主意、因为它可能已损坏。 SCL 卡在1.2V 似乎非常奇怪。 您可能还需要检查 IC REGOUT 引脚上的电压。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧,我向 CLK 发送了9个脉冲,但它没有帮助:/ Regout 引脚工作正常,启动后有3,307V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您需要先更改 IC。  

    此致、

    Matt