请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 您好!
我无法通过 I2C 与 BQ76920通信。 IM 使用 Arduino MEGA 2560进行通信。 我第一次尝试沟通时、我关闭了 Arduino 的内部上拉、但我不知道 Arduino 在板上增加了10千欧外部上拉。 因此、它通过10K 外部上拉电阻器将5V 输入到 SDA、SCL... 之后、我制作了 I2C 电平转换器、但当我连接 Arduino 通信自由时。 SD 低、SCL 在1.2V 时被吸入。 我将电阻推至接地 SCL=150欧姆、SD=2KOhms。 您认为 I2C 引脚偏斜了吗?