This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:是否可以使用外部电源电压更改 REGN 电压

Guru**** 2516340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989552/bq40z60-does-it-possible-to-change-regn-voltage-with-external-supply-voltage

器件型号:BQ40Z60

尊敬的 TI 团队:

看起来 REGN 的输出电压大约为6V、我需要更高的 VGS 电压来驱动高侧 MOSFET 以确保低 RDS on、因此我想使用外部电源电压而非 REGN 为自举电容器充电、 是否可以使用外部电源电压更改 REGN?

谢谢

-亨德拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendra、

    REGN 引脚上的绝对最大值为7V、不得超过该值。 如果您需要更高的 Vgs、我建议在 CHG 和 DSG 引脚之间向 FET 栅极添加另一个驱动器。

    此致、

    Wyatt Keller