This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:从铅酸电池组为锂离子充电(从太阳能电池充电):BQ24650或 BQ24610?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988454/bq24650-charge-li-ion-from-lead-acid-battery-pack-charged-from-solar-bq24650-or-bq24610

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ24610

您好!

我要使充电器成为割草机器人。

该机器人具有一个3节锂离子电池组、由太阳能电池板和24V 铅酸电池组供电的集线站、用于存储能量。

在这里,我的目标是用24V 铅电池为机器人的电池组充电:这种配置比 BQ24650或 BQ24610更适合为锂离子电池充电? (或其他...)

最初我计划使用24610、但24650的 MPPT 似乎对低电荷铅酸的情况感兴趣。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这实际上取决于是否允许铅酸电池放电至低于3S 的最大充电调节电压。 由于这两个器件都是降压电池充电控制器、因此它们需要 VCC>SRN 达到数据表中指定的睡眠阈值。 如果源电池有可能放电至低于这个水平、那么我建议使用 BQ24650来通过减少充电电流来调节输入电压、这样源铅酸放电不会太远。 这样可以实现最长运行时间。

    BQ24610具有输入电流调节环路、如果通过电源路径使用 SYS 轨、该环路非常有用。 电池充电时、您是否有一个由适配器供电的外部 SYS 轨? 如果没有、我建议您将 BQ24650用于您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    铅电池不会低于 BQxxx 的三态睡眠电平。铅电池组的保护电路将会在之前切断输出。

    在充电期间、我只需为割草机和 Wifi 模块的微控制器供电、因此根本不会产生"大"功耗。

    在这种情况下,可能不使用 sys 导轨功能或其强制功能?  

    在哪种情况下,我需要使用系统轨/PowerPath 功能? 当它们除了充电外还具有中/大功耗, 或者一旦 有其它东西需要加电时?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     不强制使用电源路径。 数据表中有一个应用部分,介绍了在不需要 PowerPath 的情况下如何进行连接。 如果您的铅酸 UVP 的电压超过3S 电池的最大充电调节电压、BQ24610将是更好的选择。 它具有比充电电流、预充电/终止更强的可配置性。 我会向您推荐 BQ24610。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。

    在哪种情况下,我必须使用 PowerPath 功能? 匹配时间除了为3S 充电外,还需要电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的外部系统需要由适配器或电池供电。 如果它是高电流 SYS 负载、那么您希望它在适配器连接时直接由适配器供电、并在适配器不存在时由 BAT 为 SYS 供电。 则您很可能更喜欢 PowerPath。 数据表中有一节也详细介绍了功能。