主题中讨论的其他器件: BQ24610
您好!
我要使充电器成为割草机器人。
该机器人具有一个3节锂离子电池组、由太阳能电池板和24V 铅酸电池组供电的集线站、用于存储能量。
在这里,我的目标是用24V 铅电池为机器人的电池组充电:这种配置比 BQ24650或 BQ24610更适合为锂离子电池充电? (或其他...)
最初我计划使用24610、但24650的 MPPT 似乎对低电荷铅酸的情况感兴趣。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我要使充电器成为割草机器人。
该机器人具有一个3节锂离子电池组、由太阳能电池板和24V 铅酸电池组供电的集线站、用于存储能量。
在这里,我的目标是用24V 铅电池为机器人的电池组充电:这种配置比 BQ24650或 BQ24610更适合为锂离子电池充电? (或其他...)
最初我计划使用24610、但24650的 MPPT 似乎对低电荷铅酸的情况感兴趣。
谢谢。
您好!
这实际上取决于是否允许铅酸电池放电至低于3S 的最大充电调节电压。 由于这两个器件都是降压电池充电控制器、因此它们需要 VCC>SRN 达到数据表中指定的睡眠阈值。 如果源电池有可能放电至低于这个水平、那么我建议使用 BQ24650来通过减少充电电流来调节输入电压、这样源铅酸放电不会太远。 这样可以实现最长运行时间。
BQ24610具有输入电流调节环路、如果通过电源路径使用 SYS 轨、该环路非常有用。 电池充电时、您是否有一个由适配器供电的外部 SYS 轨? 如果没有、我建议您将 BQ24650用于您的应用。
您好!
铅电池不会低于 BQxxx 的三态睡眠电平。铅电池组的保护电路将会在之前切断输出。
在充电期间、我只需为割草机和 Wifi 模块的微控制器供电、因此根本不会产生"大"功耗。
在这种情况下,可能不使用 sys 导轨功能或其强制功能?
在哪种情况下,我需要使用系统轨/PowerPath 功能? 当它们除了充电外还具有中/大功耗, 或者一旦 有其它东西需要加电时?
谢谢。