This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875-SP:电源管理论坛

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9622, UCC3895, UC1875-SP, UCC28950, UC3875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988310/uc1875-sp-power-management-forum

器件型号:UC1875-SP
主题中讨论的其他器件:PMP9622UCC3895UCC28950UC3875

我正在设计相移全桥直流/直流转换器。 我的设计需要符合航天要求、因此我将使用 UC1875-SP。 我参考使用 UCC3895 (350瓦评估板)(PMP9622)开始设计的 PMP9622A、因为这是 TI 唯一提供 TINA 加密 SPICE 模型的 PSFB 器件。 最大的问题是 UC1875-SP 没有 TINA SPICE 参考设计。 因此、我必须使用下一个最佳方法来构建仿真 参考设计、即 UCC3895。

另一件真正令人遗憾的事情是、TI 提供的 UCC3895相移全桥参考设计甚至不是 PSFB 设计;它适用于某种"直接驱动电机应用"。 真正讽刺的是、上面提到的 PMP9622A 设计、TI 提供了一次电路板(现在无法实现)、但 TI 从未提供过 TINA 参考设计。 为什么?

请注意、UCC3895的引脚分配与 UC1875-SP 不同、但它似乎是一个良好的开端。 我还必须在 TINA 中输入 UCC3895 "PMP9622"、PDF 原理图、因为 PMP9622没有 TI 提供的完整 TINA 参考设计。 在我将 PDF -Schematic 输入 TINA 后、我将把输出从初始350瓦更改为600瓦。

接下来、我决定使用"TI-Power Stage-Designer-Tool"、并选择了 PSFB 变压器拓扑、然后输入参数、工具说它无法完成我的设计。 经过仔细调查、我了解到该工具实际上不是"功率级工具"。 功率级工具基本上是一个针对 UCC28950 (slua560c.pdf)的工具、并且此工具针对一个交流/直流电路板并且 预计一个400VDC 的标称输入电压。 我的设计基于 PMP9622A、该器件具有150Vdc 的输入、因此该工具无用;不允许我的 VIN 为150Vdc、这正是 UCC3895 (PMP9622)板所需的。

Power Stage Designer 工具还应允许输入 PMP9622的数据。 我该从这里到哪里去? 我需要帮助、以便能够将评估板 PMP9622 (UCC3895) 350瓦设计输入到 TI 仿真工具中。

我真正需要的是 UC1875-SP TINA SPICE 模型、这是一种非常糟糕的方法。 是的、我知道它不存在。 因此、我将围绕位和部分设计进行循环、尝试启动符合 PSFB 空间要求的设计。 如果我甚至有一个 UC3875 TINA SPICE 模型、我将会是黄金。 UC3875与 UC1875-SP 引脚兼容、这将为我节省很多时间。

我想知道为什么没有代表 UC1875-SP 或 UC3875的模型;同时、UC1875-SP 是一个符合空间要求的部件。 最新的 TI 航天组件手册中列出了该器件。  

我还下载了 PSPICE-4-TI、希望这将有助于我向前发展。 这种情况进展不好。 我觉得这个新的工具包将帮助我完成 PSFB 变压器模型。 为了学习、我开始了一个简单的设计、一个简单的 OPAMP 逆变器来学习该工具、OPAMP 不会进行仿真、该工具抱怨它无法融合该设计。 我很快回到了 TINA。

是的、我确实使用 PSPICE-4-TI 查看了一些 TI 案例文件、但似乎其他案例存在相同的问题。 我再次返回到 TINA。

所以。 我的斗争仍在继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    我很遗憾听到你的斗争。

    是否有与您需要回答的设计相关的特定问题、例如组件的价值?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、我想知道 TI 是否或何时将完成对新 PSFB 控制器的航天合格测试。 您是否认为 TI 将永远通过航天技术认证 UCC28950;并为该器件提供 SPICE 模型。 该器件甚至具有内部二次侧同步 FET 驱动器。  

    接下来、TI 是否会为 UC1875-SP 提供 SPICE 瞬态模型。 请查看这些器件中是否有任何一个将继续。

    我将使用 UC1875-SP、即使它没有 SPICE 瞬态模型。 这确实需要修复。 上述这些项目将对许多客户有所帮助。  

    感谢你的任何帮助。

    Thomas L Flack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    将问题分开:

    目前、我们尚未研究是否符合航天类任何商用 PSFB 控制器的要求。

    2.为旧产品更新 SPICE 模型是一个常见的要求,但此时 UC1875-SP 不会很快得到。

    谢谢、

    Daniel