This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756EVM:删除了 C6、C7

Guru**** 2797735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989786/tps23756evm-remove-c6-c7

器件型号:TPS23756EVM

您好、先生、

我的客户询问、当系统在轻负载状态下工作时、是否可以同时移除 C6和 C7?

如果有任何副作用、请告知。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、  

    C6和 C7是输入大容量电容器。 IEEE802.3标准要求使用它们、没有它们、直流/直流转换器就无法启动。  

    它们可以将其最小减少到33uF。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师