This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:tps2121浪涌电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989642/tps2121-tps2121-inrush-current

器件型号:TPS2121

您好、专家、

这是系统功率流。 PoE 12V > TPS2121

POE 和 TPS2121之间有许多电容器。 约600uF。

我想计算从 POE 输出侧到 TPS2121的浪涌电流。

在哪里 可以查看 TPS2121内部 MOS SOA? 我如何计算它? 请帮助我检查我是否正确。 谢谢!

i*t=C*V

I =浪涌

T=POE 软启动时间= 6ms

C=600uF

V=12v

感谢专家。  

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们没有该器件的 SOA 曲线。 请注意、如果器件的输入侧有电容器、则器件不能执行慢速斜坡或浪涌钳位功能。 TPS2121器件只能针对 TPS2121的输出负载执行软启动和浪涌钳位。  

    根据您的数据、您的浪涌似乎是:

    I = 600uF * 12/6000us = 1.2A

    POE 需要能够提供1.2A 或浪涌电流、然后是 TPS2121上的任何下游负载(将由 TPS2121上的软启动电容器进一步钳制)