This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A:ULN2003A、ULQ2003A、ULN2803之间的差动。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, ULQ2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989275/ulq2003a-diff-between-uln2003a-ulq2003a-uln2803

器件型号:ULQ2003A
主题中讨论的其他器件:ULN2003A

您好!

您能告诉我们 ULN2003A、ULQ2003A、ULN2803的比较吗?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    所有这些都可以视为同一器件的不同版本、即 ULN2003A。 ULN2003A 是一款7通道低侧达林顿阵列。 ULQ2003A 与 ULN2003A 相同、但额定温度更高(85°C)。 ULN2803与 ULN2003A 相同、但具有8个通道而不是7个通道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dmello-San、

    感谢您的支持。   我们了解 ULN2003A 的 Ta 不同于 ULQ2003A 的 Ta。

    ULN2003A:Ta -40 - 70C:7通道
    ULQ2003A:Ta -40 - 85C:7通道
    ULN2803A:Ta -40 - 85C:8通道

    另一方面、ULN2803A 的电气特性与 ULN2003A 的电气特性相同、但与 ULQ2003A 不同。  那么、ULN 和 ULQ 之间有何不同?  

    请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    ULN2003A 的电气特性是在25C 下测得的、而 ULQ2003A 的电气特性是在建议的工作温度范围内测得的。

    因此、这些值之间稍有不同。 总体而言、这些器件实际上是相同的器件、但在不同条件下进行了额定和测试。