请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 您好!
根据 BQ7791508的数据表、UV 截止值为2.5V。 当电流为零时、UV 截止工作正常。
但随着放电电流的增加、UV 截止频率也会按如下方式增加。
对于3A 放电、UV 截止值为2.54V
对于6A 放电、UV 截止值为2.62V
对于10A 放电、UV 截止值为2.71V
并且由于无法获得满 Ah 的电池而继续运行。
请解释这种行为的原因。