This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ7791508

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989744/bq77915-bq7791508

器件型号:BQ77915

您好!

根据 BQ7791508的数据表、UV 截止值为2.5V。 当电流为零时、UV 截止工作正常。

但随着放电电流的增加、UV 截止频率也会按如下方式增加。

对于3A 放电、UV 截止值为2.54V

对于6A 放电、UV 截止值为2.62V

对于10A 放电、UV 截止值为2.71V

并且由于无法获得满 Ah 的电池而继续运行。

请解释这种行为的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、它的 IC 号  

    BQ7791506

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    当施加这些放电电流时、您如何测量电池电压? 您是否使用电池监控器进行测量?采样率是多少? 负载电流不应影响 UV 截止频率的精度。

    此致、

    Matt