This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:泄漏电流

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989240/tps2120-leakage-current

器件型号:TPS2120

您好!

同样、在 TPS2120上、当整个产品处于待机模式时、该组件会通电、

如果 IN1上没有负载、IN2上有7V (电池)、输出上有一个小负载、那么泄漏电流是多少?

在 IQ、Isby 和 ilk 中、我们必须考虑哪些因素?

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、

    Iq 是从有源输入流向 GND 的电流。 Isby 是从无效输入流向 GND 的电流。 ilk 是当存在电压差时流经 FET 的电流。 在您的情况下、我假设 IN1通过 OV1电阻分压器接地。 在这种情况下、将会:

    Iq 从 IN2变为 GND

    IN1与 GND 之间没有 Istb、因为 IN1未通电

    3.从 OUT 返回 IN1

    这意味着由 IN2导致的总"泄漏"是 Iq 和 Ilk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答、

    这意味着我们将在断电模式下进行 IQ、并将消耗电池电量、

    您是否有消除此泄漏的理想方法?

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Costin。

    Iq 是为内部比较器和保护方法供电的器件要求。 我们确实拥有较低的 IQ 器件、但这些器件仅适用于5.5V 电压。 当电池是器件的唯一电源时、无法消除这种现象。

    由于这是输出和输入之间电压差的一个因素、因此可以减小 Ilk。 由于电压差更小、泄漏更少、但在消除 IN1并保持0V 的情况下、FET 两端的电压差将最大化。