请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24640 大家好、
我的客户询问 超级电容器充电器解决方案、他们需要:
电流限制功能
2.单向
输入电压为20V、为超级电容器充电1.2F/5.5V 、并且系统功耗为毫微级(<5W)
移除适配器后、它们使用超级电容器在短时间内维持微型系统。
基于上述条件、BQ24640是否适合客户?
谢谢!
Kai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.